线程中讨论的其他部件:PMP3.0763万, UCC2.564万EVM-020, UCC2.8064万EVM-004,UCC25.6404万
高科技支持,
设计Avionics应用的电源,具有400Hz线路频率。 使用PMP3.0763万作为设计指南。
还可与 UCC2.564万EVM-020和 UCC2.8064万EVM-004评估板配合使用。 此时,在大约60W负载和115VAC输入下运行测试。
以下是我希望获得的帮助。 在 电阻负载下运行PFC评估板(UCC2.8064万EVM-004)时,功率因数保持高(高于90 %),线路频率为400Hz。
即使在800Hhz,功率因数仍然很高。
下一步,我将PFC评估板连接到LLC评估板(UCC2.564万EVM-020)。 电阻负载连接到LLC板,并调整为与以前相同的功率。
以60Hz功率因数运行是高的(0.942)。 但随着线路频率 的增加,功率因数也会下降。 在400Hz时,功率因数在0.49 时非常低。
当使用LLC电源时,这里可能会发生什么情况导致功率因数过低? 同样,在LLC板上以60Hz运行时,PFC功率因数较高。 此外,仅使用PFC板时,功率因数在400Hz时仍保持较高。
此致,
Stuart