This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:控制器可与TPS2373配对

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, UCC2897A, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094826/tps2373-controller-can-be-paired-with-tps2373

部件号:TPS2373
主题中讨论的其他部件:LM5155UCC2897AUCC2897,,, , TIDA-5.0045万

您好:

由于LM5155的组件短缺问题,我想知道在将LM5155用作PoE+电源设计时,有哪些备选方案可替代LM5155。 现在我认为LM5155/5156/5157/5158是5156是可能5157可能的5158的选项,TI在评估板上使用UCC2897A作为控制器。 我正在寻找更多选项,提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:  

    我是以太网供电团队的一员,LM5155和UCC2897不属于我们的产品系列。 我认为为了获得新部件的最佳响应,请创建新帖子并仅标记这些部件。  

    在此功率空间中,我们有一个新部件TPS2.373万,它集成了TPS2373和DCDC控制器。 它支持高达51W的功率。 这有助于消除材料明细表中的零件。  

    有关12V解决方案,请参阅TPS2.373万EVM-093;有关5V解决方案,请参阅TIDA-5.0045万。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)