This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4171万:电池充电问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093881/bq24171-battery-charging-issue

部件号:BQ2.4171万

您好,

请参阅BQ2.4171万RGYT的问题

我们正在使用为容量为11.V (3S3P)和6.6AH的锂离子电池充电。

适配器电源为12.6V,电流为1.5A

需要用CV电流1A为蓄电池充电。

根据上述等级进行计算,请参阅随附的示意图。

VACSET设置为0.3V,OVPSET设置为1V,viset设置为0.2V

我们的问题是电池侧开关(IC中的引脚24)显示对地短路,即使我们为SW引脚保留了快速开关二极管

请建议我们是否做错了?

e2e.ti.com/.../0882.PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    周五放假。 我们预计在下周二回复您。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumanth:

    原理图的设计似乎没有遵循设计准则,例如PVCC盖和REGN盖。 有关  详细信息,请参阅BQ2417x示意图回顾。

    • 将至少10 µF陶瓷电容器从PVCC连接到PGND,并将其放置在尽可能靠近IC的位置。
    • 将一个1 μF陶瓷电容器从REGN连接到靠近IC的PGND引脚。
    • 不推荐使用用于GND的磁珠L3。
    • R95的用途是什么? 原始设计RAC应位于从12V输入到系统的路径中,以感应输入电流。

    如果SW对GND短路,您可以尝试断开主板上的L4并再次检查。 如果仍然存在短路,则如果D13没有焊接桥问题,则IC损坏。

    此致,

    Eric