This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万CEVM:OSD3855电源锁定

Guru**** 2811165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092676/tps65217cevm-power-lockup-with-osd3855

部件号:TPS6.5217万CEVM
我 使用包含TPS6.5217万C的Octavo Systems模块(pn: OSD3855)。  如TI应用手册SLVA901 (https://www.ti.com/lit/an/slva901/slva901.pdf?ts=1649341520346&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)中所述,PMIC (TPS6.5217万C)在掉电期间将“锁定”,这是一个已知问题。  我在应用说明中实施了TI建议的解决方案(即 "案例A的解决方案电路编号2 (无电池)";文档SLVA901中的图7)。  实施解决方案时,TPS6.5217万C不会锁定。  但是,当我有意尝试通过恢复"AC"(即 5V)根据文档SLVA901中的图9,TPS6.5217万C在不到1秒的时间内未锁定。  恢复"AC"的1秒窗口是固定的还是存在容差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nai,

    感谢您的联系!  我们将研究此功能 并在接下来的2个工作日内提供更新。

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nai,

    此问题似乎正在此处的另一个E2E线程上讨论: Nova控制模块上的电源启动问题

    1秒计时器只是设备决定进入下一个状态之前的最短等待时间。  如果VIN_AC在达到预关闭状态时恢复,则设备可以移至"开机重置"阶段,而不会移至关闭状态。 但是,在这两种情况下都必须通过故障检查(VIN_AC在1秒计时器之前或之后稳定)。 这两种情况之间的区别(一旦解决了断电问题并且不再导致锁定)是关闭状态和POR步骤之间的等待DEGLICH干。

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:  

    感谢您的反馈。  我原以为是在1秒之前恢复VIN_AC,这是导致锁定的原因,但似乎我将锁定行为与1秒计时器混为一谈。  

    根据我对TPS6.5217万C数据表的评论,表37中指出:“在具有一个输入电源的应用中,如果输入电源低于UVLO并在达到100 mV之前恢复,设备可能检测不到上升沿”。 在我的案例中,输入电源的一个来源是VIN_AC。

    正如我在第一条消息中所指出的,在实施 TI文档SLVA901图7中的“案例A (无电池)的解决方案电路2”之后,我 有意在VIN_AC达到100mV之前恢复它,并且我无法引发锁定。  

    1)电压过低锁定的机制/原因是什么?   

    2)按照  "案例A (无蓄电池)的解决方案电路2 "中的规定,执行从VBAT到GND的1k下拉 操作如何帮助防止锁定?  

    3) VBAT对锁定行为有什么影响?

    虽然指定的解决方案很明显,但我希望更好地了解锁定行为,以防出现解决方案无法解决的角落用例。

    谢谢!

    NAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nai:

    我们最迟应能在明天回复您的最新帖子。 谢谢你。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nai,

    1)锁定本身与我上次答复中图片中的1秒故障计时器有关。 当VIN_AC电压降至低于UVLO阈值时, 故障计时器等待1秒钟 ,同时LDO/负载开关和DC-DC转换器关闭。 在此期间,vsys的电源路径 仍 连接到BAT引脚。 正常情况下,设备会在1秒计时器后进入预关闭状态,如果VIN_AC电压在此 计时器完成后升至UVLO以上,则会正确检测到恢复,设备将移至"开机重置"子状态(图中为POR)。  

    但是,如果VIN_AC恢复太快,输入的恢复上升沿将在1秒故障计时器结束之前发生,并且VIN_AC恢复将无法正确检测。 在这种情况下,正常的电池将接管输入电压并使1秒故障计时器过期,设备将按预期重新启动。 发生锁定的原因是,在A的情况下,"蓄电池"只是无源电容器上的一个小电压卡滞,不符合UVLO阈值。 因此,设备未检测到VIN_AC,然后在查看低BAT电压时卡在故障环路中。

    2) 1k下拉允许Vsys和VBAT完全放电,这可确保故障检测在1秒计时器后不会在假电池电压上挂起。 如果VIN_AC在 1秒计时器后恢复,这不是问题,因为VIN_AC信号提供了停止故障回路并移至新子状态的输入。 如果VIN_AC恢复时间比1秒计时器快,则会出现VBAT问题。

    3)  VBAT影响仅与故障检测相关。 电阻器用于确保VBAT和扩展Vsys放电足够,以便故障检测运行其过程。

    谢谢!

    詹姆斯