This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:在低频抗扰性测试中,输出下降

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094135/ucc28070-output-goes-down-in-low-frequency-immunity-test

部件号:UCC2.807万

您好,

我正在使用UCC2.807万来创建电路并对其进行评估。

我现在正在进行低频抗扰性测试。
(测试以向交流输入波形添加谐波)
执行此测试时,PFC的输出将会下降。

如果输入波形失真影响了此设备,我认为这是一个VINAC检测,但您能否建议我解决问题的方法?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    UCC2.807万的量化乘法器要求VINAC输入引脚检测零交叉点(至少50US低于0.7V),以便设置正确的乘法器级别。 我无法从波形判断您的输入信号是否属于这种情况。

    此致,

    射线