This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A10:输出电容器ESR

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094802/tps7a10-output-capacitor-esr

部件号:TPS7A10

在该部分的数据表中,表示MAX ESR应小于250mohms。 但是,对于上限,ESR与频率不同。 在哪一点应该比较此MAX ESR值以确定输出电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    电容的整体阻抗改变,但ESR不改变。 请参阅DigiKey论坛中的下图。  

    ESR从阻抗图解中的最低点派生,此点的频率为共振频率。

    此致,
    尼克