请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.807万 您好,
我正在通过查看应用手册中的SLUA479B进行UCC2.807万的恒定计算。
对于下面的Rsyn计算,有一个0.1nF的常数。 这是什么常量?
它是设备内部的电容器吗?
还是外部电容器?
此致,

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在通过查看应用手册中的SLUA479B进行UCC2.807万的恒定计算。
对于下面的Rsyn计算,有一个0.1nF的常数。 这是什么常量?
它是设备内部的电容器吗?
还是外部电容器?
此致,