This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481... UVLO关闭模式下的功耗

Guru**** 2514595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093196/lm3481-lm3481-power-consumption-in-uvlo-shutdown-mode

部件号:LM3481

您好,

LM3481关闭时,您能否通过向UVLO应用"低"来提供电源电流消耗(@12V)?

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    感谢您通过e2e联系我们。

    我相信这与温度过高的情况相似,零件将在10左右抽取。 15 µA。
    但我不确定,因此我需要找一位能够回答这一问题的专家。 这将需要几天时间。

    请问您为什么需要知道这个数字?

    要正确关闭, FA/SYNC/SD针脚必须拉高, 而不是拉低UVLO针脚。

    参见图27。 在数据表中的频率调整模式下关闭操作,如何实施。
    当 达到所需的电源电压时,应打开FET。  

    此致,
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Harry,感谢您的回复。 由于我们的拓扑结构,以这种方式进入关闭模式将更加容易和有效。 此致Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    我收到了以下信息:

    对于UVLO引脚,有三种情况:

    - UVLO<0.7V = IC内的所有设备均已关闭,并且它将运行一对uA。 这与FA引脚被拉高的状态相当,尽管偏置电流可能略有不同(仍在5uA范围内)

    [正如我之前提到的,为了安全起见,我假设电流消耗大约为10。 µA ̊ C,类似于过热条件。]  

    - 0.7V<UVLO<1.43V = IC中的所有东西都偏置。 但是,内部SS已放电,不允许切换

    - UVLO>1.43V =正常工作条件

    因此,您必须确保 ULVO始终保持在0.7V以下,以 保持 低功耗状态。

    此致,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    我想我上一篇文章应该回答你的问题。

    我们可以关闭此线程吗?

    如果将来有新问题,您可以随时重新打开它或创建新问题。

    非常感谢
    哈利