This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897和UCC2897A之间的主要区别是什么?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094480/ucc2897a-what-is-the-major-difference-between-ucc2897-and-ucc2897a

部件号:UCC2897A
主题中讨论的其他部件:UCC2897

您好:

我正在查看数据表,想知道UCC2897和UCC2897A之间的主要区别是什么? 我知道UCC2897是一个较旧的版本,但这部分的库存供应情况更好。 我想知道我们在UCC2897A上做了哪些改进。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    不建议将UCC2897用于新设计, 此产品将继续投入生产以支持现有客户。

    UCC2897A提供更好的性能。

    我没有从数据表中发现明显的差异/改进。

     我将与设计团队核实,并在稍后回复您。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    主要区别在于UCC2897A具有软停止功能,UCC2897没有。

    UCC2897A消除了UCC2897,输出/AUX引脚抖动和VDD电源锁存中的几个问题。

    TI目前不推荐和支持UCC2897,使用UCC2897时遇到的任何问题 都必须由客户解决。

    谢谢!