This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高效降压和增压器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094109/high-efficiency-buck-and-booster

您好,

我们正在开发佩戴式RFID手持式读取器,我们使用LiPO电池,并且我们的电路需要2种不同的电压,即3.3VDC和4.0VDC。

我们目前正在使用您的降压/增压器TPS63.025万RNCT (可能需要替换,下面的详细信息)将电池电压调节到3.3V,我们正在寻找一款增压器,将这些3.3V提升到4V。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
降压/升压器规格要求(我们正在寻找替代此电流降压/升压器的方法,因为它在所有主要零售商中均已缺货):
VIN:2.7 至4.2V,可以更低或更高,但必须遵守间隔(例如:0.5V至5V良好)
输出电压:3.3V固定或可调节(固定优先用于较少的部件,但不重要)

Iout:

  • 典型 20-50mA, ·        
  • 偶尔为100-200mA, ·        
  • 峰值2A (峰值时间= 900us)

使能引脚:必要且关闭时,电流 必须小于5uA最大值

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

增压器规格要求(使用降压/增压器的输出电压)
VIN:<3V
输出电压:3.9 至4.1V固定或可调节(固定的,首选用于较少的部件)

Iout:

  • 典型2mA-20mA, ·        
  • 偶尔为100-200mA, ·        
  • 峰值2A (峰值时间= 900us)

启用引脚: 不需要此功能,如果有,则关闭时的电流不重要。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

由于它是一种手持设备 ,降压/增压器和增压器的低电流效率对于减轻电池的重量和尺寸非常重要。

您能否向我们推荐库存中符合上述规格的最佳有效零件? 如果您需要,您可以发送多个选项,我们将选择最适合我们需求的选项。

 我们预计在1-2个月内购买第一批产品。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Diogo,

    是否使用I2C通信?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao,

    感谢 您的回复。

    不需要,它不需要I2C。

    小心地,
    Diogo Moreira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Diogo,

    可能是 TPS6.39万(降压-升压)+TPS6.1094万 是我的最佳选择。

    我认为负载不是连续的,而是脉冲的,所以我认为静态电流也很重要,它们的典型静态电流都低于0.1 uA。

    此致

    TAO