This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:敬请审查该计划

Guru**** 2588825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094192/bq40z80-kindly-review-the-scheme

部件号:BQ40Z80

您好,TI团队:

我已分享了要回顾的示意图的快照。 BQ40Z80用于锂离子 电池组。 电池组由3.6V锂离子电池的3S组合组成。 最大持续放电电流为30A,最大充电电流为2C (1C = 2.5Ah)。 增加了用于快速电池平衡的外部电池平衡电路。 请查看该计划

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saneesh:

    我有几点意见:

    • 如果您愿意,可以将CHG FET上的栅极至源电阻降低为零。 对于DSG,低于2k欧姆将导致支持反向充电器生存问题。  如果您不需要反向充电器支持,DSG FET电阻也会降至零。
    • 我认为您的电池连接点连接不正确,VC1应位于电池1的顶部,而不是接地(如图所示)。 我还建议您看看其他一些线程进行单元平衡,建议对第一个单元外部平衡使用P_FET: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/34.2036万/bq40z50-external-cell-balancing
    • 我无法看到所有跨页引用节点,因此无法验证它们。 另外,堆栈顶部的某些节点命名似乎不一致,BAT+基本上应该是VC3 (您正在使用的配置的堆栈顶部)
    • 如果您降低来自DSG和CHG引脚的串联栅极电阻,我建议您增加PBI电容,如果您的FET栅极电容不是太高,超过5uF应该足够。

    我建议在设计原理图时将原理图与EVM原理图进行比较,这将有助于您找出大多数小问题。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的即时响应。 对您在下面添加的问题的答复

    1. 如果您愿意,可以将CHG FET上的栅极至源电阻降低为零。 对于DSG,低于2k欧姆将导致支持反向充电器生存问题。  如果您不需要反向充电器支持,DSG FET电阻也会降至零。 回应:  这里是指浇口阻力还是浇口至源下拉阻力?
    2. 我认为您的电池连接点连接不正确,VC1应位于电池1的顶部,而不是接地(如图所示)。 另外,我建议您看看其他一些线程,以进行单元平衡,建议对第一个单元外部平衡使用P_FET: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/34.2036万/bq40z50-external-cell-balancing 。 回应:理解
    3. 我无法看到所有跨页引用节点,因此无法验证它们。 此外,堆栈顶部的某些节点命名似乎不一致,BAT+基本上应该是VC3 (您正在使用的配置的堆栈顶部)。 回应:理解。  
    4. 如果您降低来自DSG和CHG引脚的串联栅极电阻,我建议您增加PBI电容,如果您的FET栅极电容不是太高,超过5uF应该足够。 回应:PBI电容是什么意思?  

    此致

    Saneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saneesh:

    1:

    对不起,我指的是栅极到源电阻,但我还想指出从仪表的CHG/DSG引脚到FET的栅极之间的电阻为0欧姆-这可能需要PBI引脚上更大的电容。 现在,您在PBI引脚上有一个2.2uF电容器,它是"降压",供充电泵用于快速拉动充电。

    此致,

    Wyatt Keller