This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.7915万:工厂编程阈值

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094757/bq77915-factory-programmed-thresholds

部件号:BQ7.7915万

您好,

我一直期待着了解需要进行哪些业务工作和业务案例,以证明工厂编程的BQ7.7915万芯片符合我们的要求,

   BQ779.15万规格不同的唯一规格是OV (我们希望为4.45V)和UV (我们希望为3V)。

此致,

Patryk Szczesny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    有关详细信息,请联系您当地的TI销售代表。 如果您不知道他们的联系信息,请向我发送私人消息,我可以提供帮助。

    谢谢!

    肖恩