This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB16-Q1:热关闭标准

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094452/tps1hb16-q1-thermal-shutdown-criteria

部件号:TPS1HB16-Q1

你(们)好  

数据表提到, 当Tj_FET - Tj_Ctrl > T_REL时,热关机可能会跳闸,在哪里可以找到T_REL值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qi,

    通常为60°C。  

    此致,

    Yichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yichi

    感谢您的快速回复!

    我们正在使用TPS1HB16A-Q1通过相当少的输入电容(~2000uF)来打开/FF 12V负载,从而产生较长的浪涌(I_LIMIT=6A,5ms)。

    如果我们每次打开负载时都会跳闸热保护(每天的维修次数),这是否会引起可靠性问题?  

    此致,

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qi,

    热关机旨在保护设备,不会影响设备的可靠性。

    此致,

    Yichi