This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2801:UCC2801

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2801, UC3842, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092681/ucc2801-ucc2801

部件号:UCC2801
主题中讨论的其他部件: UC3842UCC2803

我需要帮助为UCC2801构建测试电路。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nader,

    您是否需要具有最大工作负荷的开环测试?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更喜欢使用最大工作周期的FB操作。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Teng,  

    是否有任何更新? 我很感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nader,

    UCC2801是单端PWM控制。

    我建议您使用双端PWM控制UCC2808。

    以下是强制UCC2808在FB或推挽式的最大占空比下工作的示例。

      

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Teng,

    感谢您的支持,但我需要使用UCC2801。 这是一种现有的设计,我不能用UCC2808替换UCC2801。 您对以下测试电路有何看法。 虽然电路是为UC3842设计的,但我仍然认为它也应该适用于UCC2801,您对这条电路有何看法? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nader,

    UC3842中只有一个DPWM输出(引脚6),它如何控制FB?

    邓  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Teng,  

    我在UCC2801和UC3842中都没有看到任何控制FB的输出。 看起来FB由1/2的VREF通过COMP运算放大器控制。 即使在我们的应用中,FB也连接到恒定电压,并通过反馈电阻器连接到COMP。 我错过了什么吗? 请提供建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nader,

    您能否展示一个电路以供描述? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯先生,

    我相信UC3842的测试电路可以用于UCC2801和UCC2803。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nader,

    是的,您说的对,UCC2801与UC3842具有相同的引脚配置,

    UCC2801可在开环和 最大占空比下工作,具有上述电路。   

    谢谢。