This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:允许的最大反向电流

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094642/tps2663-maximum-allowed-reverse-current

部件号:TPS2663

您好,我希望负载能够提供电流-可流经本体二极管的最大反向电流是多少?这是允许的使用情况,还是提供备用反向电流路径更好? 数据表没有提到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tome:

    感谢您与我们联系。

    本体二极管可处理100毫安的连续电流和高达6A的10毫秒短时间间隔  

    此致,

    Rakesh