This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:使用TPS5432进行设计

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092843/tps5432-designing-with-tps5432

部件号:TPS5432

大家好,
我正在 我的一个项目中使用TPS5432。
我的输入来自3.7V电池(2.8V至4.2V)。
我所需的输出电压刚好低于1V。
我所需的输出电流最大为2A。
1)。  TPS5432是否适合我的要求?
我可能希望在操作过程中的某个点调整输出电压。
因此,我计划使用控制器的DAC为Vsense引脚以及 来自TPS5432输出电阻器分压器的电压反馈供电。
2)。 这是否是实现相同的正确方法?
3)。 通常,开关电流与  降压转换器的输出电流有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    TPS5432是一款相当老的器件。 我建议改用较新的设备。

    您是否有电源树或方框图?

    所需的切换频率是多少? 切换频率是否在2MHz范围内,或者您需要700KHz本身?

    您是否想要一个具有I2C或VSEL引脚的设备来进行动态电压设置?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,
    感谢您的回复。
    附件为建议的设计。


    1)。 如果你能推荐一个降压转换器就更好了 目前我不考虑切换频率。
    2)。 我认为电压强制令是一种简单的方法来实现同样的效果。 所以我不是在寻找I2C控制降压转换器。
    3)。  我所需的最小输出电压为0.6V。 您是否建议使用降压转换器来获得此电压并可通过电压强制令方法进行控制?
    4)。  通常,开关电流与  降压转换器的输出电流有何关系?
    5)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    有多种方法可动态调整输出电压,其中一种方法是使用DAC。 如果多轨需要调整电压,那么多通道DAC将成为更具成本效益和空间效益的解决方案。  简单的系统使用滤波PWM信号或备用MCU模拟输出来调整一个导轨上的电压。  

    我想推荐 TPS6.2825万。 请查看数据表。

    请您重新表述您的问题吗?

    4)5432 tps5432/4047713#4047713"]4)。5432。</s>404.7713万 404.7713万 通常,开关电流与  降压转换器的输出电流有何关系?[/QUOT]

    什么是应用或终端设备?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fein,
    感谢您的回复。
    TPS6282似乎是一个好的解决方案。
    其输出电压可使用MCU的DAC或专用DAC在0.6V至4V之间进行调节。
    1)。 简单的RC滤波PWM信号是否足以为 TPS6282的反馈引脚供电以调整其输出电压?
    2)。 大多数直流-直流转换器仅指定其开关电流,切换电流与直流-直流转换器的输出电流有何关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    1.是的, 使用简单的RC滤波器过滤的PWM信号通过 电阻器输入FB引脚,可用于 控制输出电压。  滤波PWM信号方法只需要MCU的一个GPIO引脚,两个电阻器和一个电容器。 但是 ,每个额外的导轨都需要额外的MCU引脚和RC滤波器。 与 DAC方法相比,这是一个缺点。 当您希望控制多个滑轨时,DAC方法更为实用。 此外,使用DAC而不是PWM信号可提供更清洁的输出电压。

    2.请查看以下应用手册。 我认为这将有助于了解一些基本知识。

    https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fetbin。
     TPS6282的可调节型号 在Mouser或Digikey上不适用于3A或4A输出电流。
    我已经使用TPS5432完成了设计。
    所需输出电压为1V (3A电流时)。
    请您查看原理图,并告诉我是否有任何错误。

    所选电感器是2.2uH电感器。 MPN - SPM5030VT-2R2M-D 其电流额定值为6.6A。
    VSENSE引脚处的分压器包括顶部的49.9 欧姆电阻器和底部的42.2K电阻器。
    将DAC的输出提供给VSENSE引脚(未显示)以调整输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    原理图符合数据表建议。 看起来不错。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    费宾