This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895地面平面

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094370/ucc3895-ucc3895-ground-plane

部件号:UCC3895
主题中讨论的其他部件:UCC2895

您好,

我阅读了SLUA501应用手册“UCC2895布局和接地建议”。 我是否可以将"相当接地平面"和"功率冲压平面"放在同一PCB层中,或者必须将它们放在不同的层中?  关于GND和PGND之间的连接,我是否可以使用单个轨迹连接IC GND引脚和PGND引脚,或者我必须通过接地平面连接它们?

谢谢!

开裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaiyu

    要么将"相当接地平面"和"电源接地平面"放在同一PCB层,要么将它们放在不同的层中是很好的,需要分离控制接地(相当接地平面)和电源接地, 并使控制接地(相当接地平面)和电源接地之间的连接为单个连接。 因此,您可以使用单个轨迹连接IC GND引脚和PGND引脚。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,云生!