This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.895万:关于最大负荷时的零负荷操作

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083469/ucc28950-about-zero-duty-operation-when-maximum-duty

部件号:UCC2.895万
主题中讨论的其他部件:UCC2.8951万

您好E2E:

e2e.ti.com/.../400.1196万
e2e.ti.com/.../ucc2.8951万-q1-erratic-c-d-drive-outputs-even-with-both-voltage-and-current-well-below-setpoint
e2e.ti.com/.../ucc2.895万-ucc28950-urgent-question-about-in-the-waveform-between-outc-and-outd</s>2.895万
E2E上有几个类似的职位。
对于每个线程,TI建议更改UCC2.8951万,但我不太确定。

1:零负荷操作是否是过流保护操作的一部分?


2:IC需要零负荷操作的条件(触发器)是什么?


3:零负荷操作是否会导致设备故障或损坏?


4:数据表中没有关于零负荷操作的描述。
我阅读了关于UCC2.895万和UCC2.8951万之间差异的材料,但我无法准确理解。
关于最大负荷操作,是否有更详细(透明)的材料?
或者,TI是否能够更详细地介绍此线程?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您的设计试图实现大于90 % 的占空比,UCC2.895万将尝试通过相移C和D输出来要求零占空比。

    UCC2.8951万的设计使其能够实现比90 % 更高的工作循环。   

    Collin Gillmor编写了一份应用说明,解释 了两种设备之间的区别。

    https://www.ti.com/lit/an/slua853/slua853.pdf

    1:零负荷操作是否是过流保护操作的一部分?

    >是


    2:IC需要零负荷操作的条件(触发器)是什么?

    >OCP和输出电压超过反馈控制电压。


    3:零负荷操作是否会导致设备故障或损坏?

    >不应导致设备故障。


    4:数据表中没有关于零负荷操作的描述。
    我阅读了关于UCC2.895万和UCC2.8951万之间差异的材料,但我无法准确理解。
    关于最大负荷操作,是否有更详细(透明)的材料?
    或者,TI是否能够更详细地介绍此线程?

    >其中一些线程说明了如何实现0 % 占空比。  它通过相位转换C和D输出。  180度相移是100 % 占空比。   0度相移为零占空比。   这就是控制器的工作方式。   

    以下链接将为您提供一个应用手册,介绍如何使用UCC2.895万和UCC2.8951万进行设计。  有些波形显示设备操作,这可能有助于您了解控制器如何控制占空比。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    我从客户那里得到了波形。
    CH1:outa,CH2:OUTB,CH3:outc,CH4:OUTD

    第一张照片是轻载时的零负荷操作。 从外部将电压强制输入到CS端子,模拟伪过流状态。
    过电流时,所有驱动器脉冲都将变低。

    第二张照片是最大负载时的零负荷操作。 职责是扩展> 90 %。 如果在这种情况下发生过电流,则输出和输出将同时高电流。
    此外,outc会在短时间内变低,然后高约500nsec。

    问题1:
    过电流时的操作因负荷是宽还是窄而异。 为什么过流保护操作不同?

    问题2:
    当工作范围较宽时,UCC2.8951万的过流保护操作是否与No2相同?

    问题3:
    在UCC2.895万中,过去在广泛的工作中存在过流保护操作问题,我认为UCC2.8951万是为了解决这个问题而发布的。
    能否告诉我UCC2.895万遇到了哪些问题?
    如有必要,请以私人消息回复。

    我是日本经销商的FAE。
    我有义务向客户解释此操作。 请帮帮你。

    此致,
    ACGUY

    [第1号]

    [第2号]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题1:
    过电流时的操作因负荷是宽还是窄而异。 为什么过流保护操作不同?

    >这是正确的。  当占空比小于90 % 时,门驱动器将终止,就像您的第一个波形所指示的那样。

    问题2:
    当工作范围较宽时,UCC2.8951万的过流保护操作是否与No2相同?

    >UCC2.8951万应在检测到OCP保护类似于波形1时关闭栅极驱动器脉冲。

    问题3:
    在UCC2.895万中,过去在广泛的工作中存在过流保护操作问题,我认为UCC2.8951万是为了解决这个问题而发布的。

    >当占空比大于90 % 时,UCC2.895万会在第二个波形中出现问题。  他们在UCC2.8951万中修复了此问题。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题1:
    >这是正确的。 当占空比小于90 % 时,门驱动器将终止,就像您的第一个波形所指示的那样。
    >>真的吗? 我认为UCC2.8951万在过电流过大时使用下面URL中描述的波形工作。
    e2e.ti.com/.../erratic-C_2D00_D.jpg
    e2e.ti.com/.../ucc2.8951万-q1-erratic-c-d-drive-outputs-even-with-both-voltage-and-current-well-below-setpoint

    问题2:
    >UCC2.8951万应在检测到OCP保护类似于波形1时关闭栅极驱动器脉冲。
    >>在上述波形中,UCC2.8951万会在OCP过程中立即缩小占空比,而不会关闭。 我觉得您的建议与过去的帖子不符。 请告诉我正确的意见。

    问题3:
    >当占空比大于90 % 时,UCC2.895万会在第二个波形中出现问题。 他们在UCC2.8951万中修复了此问题。
    >>请告诉我修复的原因。

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您提到的帖子讨论了UCC2.895万的问题,以及当工作周期大于90 % 时UCC2.8951万如何不存在该问题。

    此修复程序的原因是UCC2.895万不适合大于90 % 时的行为。   它甚至可能导致部分变压器饱和。  于是他们在UCC2.8951万中解决了这个问题。  我很高兴他们在e2e上记录了这一信息。  因为我没有亲自观察到这一点,因为我的设计是在75 % 或更少的地方运行的。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我想总结一下您的意见并向客户解释。

    谢谢你。
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    很抱歉,我多次遇到同样的问题。
    我们与客户讨论了零关税问题。
    请告诉我以下波形的脉冲。

    问题1:零负荷期间,向outc添加的短脉冲是什么?  在过渡到"低"后,它立即变为"高"。
    这是OUTD应该有的一个脉冲,它看起来好像是在发生故障。 客户担心设备故障会影响电源设备的质量。

    问题2:添加此脉冲时,OUTD中不显示任何脉冲。 这是否为"零关税"行为?

    如果将过流跳闸点设置得更高,这些行为将不会出现,并且占空比将分阶段缩减,而不是零占空比行为。
    我认为零关税行为还有其他触发因素以及> 90 % 关税条件。
    问题3:零负荷操作与过流跳闸点之间的关系是什么?

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UCC2.895万存在90 % 过载占空比问题。  UCC2.8951万已安装程序以解决您遇到的问题。  如果您在90 % 占空比范围内的应用中使用控制器。  我建议您改用UCC2.8951万。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问UCC2.895万在值班> 90 % 时的问题的详细情况是什么? 在私人留言上,确定。

    此致,

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下链接将带您进入一个应用程序,该应用程序描述了该问题以及在90 % 上以工作循环运行时应使用UCC2.8951万的原因。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua853

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    我无法从建议的文档中了解UCC2.895万的问题,因为> 90 % 占空比操作。
    您能解释一下这个问题吗?

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果使用UCC2.895万来检查90 % 占空比,则对于前面讨论的线程e2e线程,门驱动正时行为不正确。

    如果您的工作负荷超过90%,应用手册建议您使用UCC2.8951万。

    此致,