This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.388万:如何选择MOSFET?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090634/tps23880-how-to-choose-mosfet

部件号:TPS2.388万
主题中讨论的其他部件: CSD1.9538万Q3ATPS2.3881万CSD

大家好,

我正在使用TPS2.388万。 我想了解德州的工程师如何选择CSD1.9538万Q3A来自己挑选好的。   

从数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2.388万.pdf?ts=1649061613598&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23880中1649061613598中,2.388万, 对QPn部分(第18页)有一些要求,但我不理解如何选择良好的MOSFET来满足SOA要求。  

要考虑的最大脉冲持续时间是多少? 第63页,有三次TLIM,TSTTART和TVOLD  

通过晶体管的最大电流是多少? 1.25 A,来自第19页  

感谢您的帮助!

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pierre:

    选择   MOSFET时,请确保TPS2.388万的Ilim折回曲线和浪涌折回曲线在SOA曲线内。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    感谢您的回复,即使您的建议对我没有帮助。

    通过曲线,VDS的最大电流围绕1.25 A,并变为0 V  

    要注入PoE,必须关闭晶体管,以便控制栅极。 正如我们所知,由于RDS (接通),VDS不能为0V。 因此,我必须知道RDS(on) for 1.25 A才能找到SOA。 在CSD1.9538万Q3A上找不到电流的RDS (接通)曲线函数。 如何找到它?

    感谢你的帮助

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pierre:

    我不知道我是否理解您的问题。  我认为每个MOSFET只有一个SOA。 例如,CSD1.9538万的SOA低于。  

    然后参考TPS2.3881万的折回曲线,确保折回曲线在SOA范围内。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    我忘记告诉您我正在使用TPS2.388万评估模块文档。

    如图所示:  

    晶体管用于闭合VPWR和GND之间的回路,以注射RJ45端口内的电源。 我需要 对 良好的MOSFET进行定性,以确保他的SOA足够。 我在CSD工作以正确理解。  

    按照上面的图30和原理图执行此操作:

    晶体管打开:ID =0 A ,VDS进入VPWR  

    晶体管关闭:IDS = 1.25 A,VDS变为0 V,但由于RDS (打开),它不是0 V

    在我们的情况下,MOSFET的打开位置并不重要,因为没有电流通过晶体管。 我们将分析关闭的职位。  

    VDS (MOSFET)= RDS (接通) x ID。 如何在1.25 A中查找ID的RDS(on)? 仅在第5页的图7中给出了5 A的情况  

    根据SOA曲线,使用实际的VDS值,我可以知道1.25 A是否低于或高于RDS线性曲线(灰色),以确保MOSFET的使用寿命良好。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    我想你可以从下面的曲线找到RDSon。 当I=1.25A时,电压应介于10V至12.5V之间。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    根据TPS2.388万数据表和 CSD1.9538万Q3A数据表的第31页,CSD 只能用于配置2xFBn =0,ALTFBn =0,2xFBn =0,ALTFBn =1

    如果FBN = 1,则通过晶体管的电流在漏电= 0V时为1.25 A,因此SOA曲线低于应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    正如您之前提到的,VDRAIN不能为0V,因此从SOA曲线中起始点不应为VDRAIN = 0。  谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图9-3所示,电流为1.25 A,而漏电电流低于1.5 V。这意味着RDS (接通)应在1欧姆左右,但不是, 此处约为60欧姆。

    因此,Vd不是0.1 V  

    在我看来,CSD1.9538万Q3A 只能用于符合IEE标准的PD,但不能防止部分和全部短路。  

    此致,

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pierre:

    在计算VDRAIN时,还需要考虑Rsense。 谢谢。

    此致,

    便士