This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.1732万:主侧的功耗

Guru**** 2385260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094218/ucc21732-power-consumption-on-the-primary-side

部件号:UCC2.1732万

您好,

我找不到任何有关UCC2.1732万/36/39主侧功耗的信息。 我想在3.3V上为初级端供电,最大切换频率为500kHz,仅使用IN+输入。 如何估计假设的功耗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lyubomir,  

    UCC2.1732万数据表的第9页提供了UCC2.1732万主侧的静态电流-  

    尽管在数据表中,切换频率为0Hz且Ain为2V,但静态电流在您的应用中不应与此值有太大偏差。 不同的切换频率主要导致辅助侧的功耗不同。 因此,最大功耗将接近: P = I*R = 4mA * 3.3V = 13.2mW。  

    希望能有所帮助!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你,Vivian,如果可以,我会考虑静态电流!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错! 如有其他问题,请联系我们。  

    谢谢!  

    Vivian