This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3944:查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094482/lp3944-inquiry

部件号:LP3944

您好,

你好。 我有一位客户正在使用LP3944。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

问题是 LP3944驱动程序,从工程角度看,我们无法解决给定规格表的问题。
问题是是否可以使用寄存器对LED进行独立编程以创建DIMM0和DIMM1值,如果我更改了DIMM0和DIMM1值,这些更改不会影响已编程的LED,除非执行其他一些操作。
另一种方法是对DIMM1和DIMM0值的任何更改都将影响所有指示灯。
在API的设计中,将此芯片用于客户,以表明这种情况或这种情况或其他任何情况,这将有很大的不同。
LP3944的行为-从工程角度,文档和规格表来看,我们无法确定行为。

LP3944声明是一种能够独立驱动8个LED的集成器件。 '独立'是什么意思?

我冒昧地猜测,这意味着可以使用I2C寄存器对每个具有DIMM0和DIMM1值的LED进行编程,如果我更改了DIMM0和DIMM1值,它们将不会影响编程的寄存器,而不会对它们进行某种类型的额外编程。

查看寄存器本身的另一种解释是,如果我更改这些寄存器中的DIM0和DIM1值,它会立即影响多个LED。

主要问题是:LP3944声明是一个能够独立驱动8个LED的集成设备。 '独立'是什么意思?

'可编程'是什么意思?
此致,
Ray Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    • "独立"意味着8个LED可单独选择并通过PSC0/1和PWM0/1寄存器映射到预缩放调光控制。 对于具有独立DIM功能的更成熟的设备,请参考LP5009
    • “可编程”意味着寄存器配置可以改变LED的照明模式。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我还不清楚我能做什么和不能做什么。 我看到了用于此芯片的开发板的演示程序,演示中有一个对话框,其中每个LED都有一个DIM0和DIM1按钮,在该对话框的下面有两个滑块,用于设置DIM0和DIM1值。
    这种情况(包本身已不存在,因此我无法对它进行测试)和目前文件中的文字给我这样的解释:

    我可以为每个指示灯设定DIM0和DIM1值,并记住它们。 然后,我可以打开/关闭每个LED,它将根据这些DIMM1和DIMM0值运行。 然后每个LED指示灯的行为可能会有所不同。

    更改DIMM0和DIMM1值不会影响LED指示灯,除非我为给定LED设置新值

    但是,尽管旧GUI表明情况是这样,文档中的文字也表明情况是这样,但查看此芯片的Linux驱动程序的某些源代码似乎并不支持这一结论。 我发现不可能 弄清楚它的作用。 我假设PWM控制亮度,这是非常标准的LED。 我假定DIMM1创建了从0到DIMM0中指定的调光顺序。 对于每个LED,可以设置一对位来选择调光周期。 如果将LED设置为ON (打开),则仅为全功率。
    这些都是猜测,因为没有明确指示哪些寄存器设置适用于所有LED,哪些设置仅适用于单个LED以及独立控制的程度。
    我们的客户端指定了此芯片,但有一些要求,即我创建一个API,为给定客户端保留LED,允许其他客户端保留LED等。当然,只有8个。 这些客户端中的每一个都对保留的LED具有单独的控制。 我不知道这是否可行。
    我希望旧程序仍然可用,因为有了它,我应该能够了解功能的真正含义。

    此致,
    Ray Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我会给您发送一封电子邮件。

    此致,

    亚伦