您好,
你好。 我有一位客户正在使用LP3944。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。
LP3944声明是一种能够独立驱动8个LED的集成器件。 '独立'是什么意思?
我冒昧地猜测,这意味着可以使用I2C寄存器对每个具有DIMM0和DIMM1值的LED进行编程,如果我更改了DIMM0和DIMM1值,它们将不会影响编程的寄存器,而不会对它们进行某种类型的额外编程。
查看寄存器本身的另一种解释是,如果我更改这些寄存器中的DIM0和DIM1值,它会立即影响多个LED。
主要问题是:LP3944声明是一个能够独立驱动8个LED的集成设备。 '独立'是什么意思?
'可编程'是什么意思?