This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1094万:降压功能存在问题。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094606/tps61094-problems-with-the-buck-function

部件号:TPS6.1094万

使用TPS6.1094万组件时,降压功能出现问题。
为了更好地了解情况,我购买了TPS6.1094万EVM-066评估板,但没有获得结果。
通过编程"自动降压或突发"功能,只要输入电压小于或等于输出电压,我就会获得所需的输出电压;当输入电压超过所需的输出电压时,输出电压就会跟随输入电压。
我必须使用3.7V锂电池为电路提供3.3V电压,因此我必须使用4V和2.7V输入获得所需的电压。
我需要帮助。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Claudio:

    在自动降压/升压模式下,如果Vin高于Osel电压,则输出电压等于输入电压 ,对于您的应用,输入电压为3.7V (降压开启状态)。  当输入电压低于设置的升压调节电压(升压开启状态)时,输出为3.3V。  因此,TPS6.1094万的测试现象是正常现象。  

    如果您希望4V 和2.7V的输出都保持稳定, 则需要一个LDO或降压,以便先将4V电源转换为3.3V电源。 您也可以在TI.com中选择LDO或降压。 对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,

    Eric Yue