This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR3.363万:电源管理论坛

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093005/lmr33630-power-management-forum

部件号:LMR3.363万

尊敬的TI:

我正在设计一个电子访问控制系统,它必须为外设提供12VDC的电源,在某些情况下,为24VDC的电源,总输出电流为0至3A。 系统由具有备用电池的32V交流/直流PSU供电。 蓄电池为铅酸电池,额定电压为12V (充满电时约为14V),或者,如果需要24VDC输出,则蓄电池额定电压为24V ( 充满电时约为28V)。 因此,要创建调节输出,我需要一个DC/DC转换器,它在12V或24V (用户可选)时提供0至3A,输入电压范围为32V至25V (12V或24V输出)或12.5V (仅12V输出)。

当蓄电池耗尽时,输入电压可能降至12V (或24V)甚至更低,在这种情况下,DC/DC转换器将在断开状态下工作。 在这种情况下,只要稳压器保持稳定,输出电压就可以稍微降低。 我意识到我可以使用降压-升压转换器来保持监管,但我觉得增加的复杂性不值得-在这种情况下,使用降压转换器是最合适的。

我选择了LMR3.363万ADDA,因为它似乎符合要求,并且数据表指定了低下降电压。 按照设计指南,我选择 了一个22uH电感器(脉冲PA4343.223NLT),它具有DCR 33 m Ω。 我正在使用100uF的混合聚合物铝电解输出电容器,最大ESR为22mOhm。

我使用 LMR3.363万ADDAEVM (我更换了电感器和输出盖)对该设计进行了原型设计,它似乎工作良好,即使在断开状态下也是如此。 对负载大幅变化的瞬态响应显示输出电压(约7 %)有一定的偏差。 反应有点小减弱-我看到一个低谷,接着是一个峰,但我看到没有其他的振荡。

我提出这个问题的原因是我用Webench来模拟设计,这表明了一个问题。 如果我将Webench配置为使用低输入电压,例如电脑控制器处于压降,则波德图显示它不稳定。 这是因为当设备在下降模式下运行时,Webench模型无效,还是这表明我的设计可能存在问题?

感谢你的帮助。

此致,

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gavin:

    感谢您的提问。  

    Webench在设计角箱时有时可能表示不稳定。  

    在您的情况下,您可以使用几种方法检查稳定性。  

    第一种方法涉及在输出上运行负载瞬态并观察您已经完成的响应特性。 您是否介意分享您的载荷瞬态响应图解以便我可以检查?  您能否也分享您的原理图?  

    第二种方法是使用频率响应分析器。  

    让我们先评估您的负载瞬态性能,然后再做。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Accessia_5F00_LMR3360.pdf

    哈里森,您好!

    非常感谢您的快速响应。 随附的PDF显示了我建议的示意图。 遗憾的是,我的示波器太旧,无法支持方便的屏幕捕获(仅软盘),但我附上了我制作的草图的副本。

    这对您来说是否好,或者您是否建议进一步调查?

    此致,

    Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gavin:

    感谢您分享载荷步长响应的原理图和图纸。  

    原理图中的部件看起来可以接受,您所示的载荷步长响应似乎并不表示不稳定。  

    我正在寻找负载步骤发生后输出电压波形上的振铃。 振铃越多(即步骤后振荡越多)通常表示系统具有较低的相位余量,但您的插图似乎没有显示这种情况的迹象。 有关详细信息,请参阅 :简化的安-1733负载瞬态测试 ,特别是第5节。

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    感谢您的反馈。 将我的测量值与A-1733第5部分进行比较,我似乎最接近具有良好(49度)相位裕度的结果。

    此致,

    Gavin。