This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1098万:模式和IQ

Guru**** 2506705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094545/tps61098-mode-and-iq

部件号:TPS6.1098万

您好,Expert,

我有一些问题。

 1.主动模式和低功耗模式之间的差异是否只是关闭内部LDO/负载开关(Vsub)和保持升压的差异?

2. 设置活动模式和低功耗模式时,最大输出电流(输出电流)之间是否有差异?

  是否与以下相同?

3. 下面IQ (VIN)和IQ (VMain)的含义是什么?

  特别是,我不太了解IQ (VMain)。

  因为VMAIN是增强输出。

此致,

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您与我们联系。 请参阅下面的答复:

    1.是的。 在低功耗模式下,LDO/负载开关关闭,升压输出端仍打开。 在活动模式下,两个输出均被启用。

    2.请注意,Ilim(BST)指的是升压开关电流限制(电感器峰值电流限制),而不是升压转换器输出电流限制。

    无论处于活动模式还是低功率模式,增压开关电流限制都相同。

    3.IQ是指无开关模式下的静态电流。 对于此设备,内部电路由VIN和VMAIN之间的较高电压供电。