This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2976万:关闭时,输出电压具有步进电压

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093980/tps22976-vout-has-step-voltage-when-turn-off

部件号:TPS2.2976万

大家好,

我的客户发现,关闭时,Vout有2级电压。 请您帮助评论这种现象吗? 客户还尝试了另一个竞争对手的零件(相同的硬件仅更换IC),未观察到这种现象。  

通道1:VIN;通道2:输出电压

通道1:VIN;通道2:EN

通道1:输出电压

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    是否有人乐意支持? 谢谢。

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hardy:

    我假设这 不是 该设备的N版本? 此外,您是否有部分原理图要共享TPS2.2976万器件?

    您是否可以重复示波器快照,保持VIN不变,并在 同一示波器快照中显示更准确的Vout和EN? 我猜QOD正在启用并更改RC放电,但这些示波器镜头无法确认。  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,

    客户使用TPS2.2976万DPUR。 我通过电子邮件向您提供的示意图 我们可以移到离线以进行离线。 谢谢。

    此致,

    哈迪