This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:PGOOD:输入电源过压/热关闭

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093820/lp8733-pgood-input-supply-overvoltage-thermal-shutdown

部件号:LP8733

大家好,

数据表指出LP8733支持监控调节器输出电压,输入电源过压, 热警告和使用PGOOD的热关机。

对于稳压器输出电压和热警告,可以选择这些电压和温度报警,以便使用寄存器进行PGOOD指示。 同时,我找不到输入电源电压和热关闭的寄存器来选择PGOOD指示。

 对于 输入电源电压和热关闭,如果发生这些故障情况,这些电压将始终受到监控,PGOOD将变为不活动状态。 这种理解是否正确?

此致,

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已将您的主题分配给位于欧洲的此部件的专家,请允许他们延迟到明天回复。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota,您好!

    是的,正确。 VANA OVP和TSD始终会触发PGOOD,并且无法更改。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomi:

    我明白了。

    感谢您的澄清。

    此致,

    Shota Mago