This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:欠压锁定和过压保护

Guru**** 2530950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094469/tps2660-undervoltage-lockout-and-overvoltage-protection

部件号:TPS2660

您好,

TPS2.66万数据表显示,对于VIN=24,内部默认过压保护为33V,欠压锁定为15V:

'UVLO和OVP引脚也可以连接到RTN引脚,以启用内部默认V (OV)= 33 V和V (UV)= 15 V。'

内部默认OVP和UVLO电压是否独立于输入电压(Vin),或者它们是否根据Vin进行缩放?

例如,输入电压= 48V时,阈值将扩展为V (OV)= 33V x 48V/24V = 66V,而V (UV)= 15V x 48V/24V = 30V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的联系!

    内部默认OVP和UVLO值是固定的,不随Vin缩放。

    此致,

    Rakesh