This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A87:Vref/ PG/ VOUT公式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093560/tps7a87-vref-pg-vout-equation

部件号:TPS7A87

大家好,

 

我有三个关于TPS7A87的问题。 请您看看下面的内容吗?

 

问题1:数据表仅显示VREF典型值(0.8V)。 最小值/最大值上是否有数据?

 

问题2:要使PG=High (上拉),根据数据表,VFBx应大于VIT (PGx)+ VHYS (PGx)。

以VOUTx (目标)的百分比表示,VIT (PGx)为88.9 % 典型值,VHYS (PGx)为1 % 典型值。

因此,总的VFBx应大于VOUTx (目标)的89.9 % ,我的理解是否正确?

 

问题3:图41左下角有VOUTx公式,用VREF表示。

另一方面,章节VFB.VBTx的方程式1 1.1 表示8.1。

哪一项是正确的?

如果两个方程都正确,则VREF=VFBx=0.8V典型值?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurumi-san,

                   关于问题1,VOUT精度规格(±1 %)中涵盖了参考电压的变化。 我建议 在设计您的系统时考虑此差异。 目前,我们没有足够的样品大小数据来提供最小值/最大值。

                   关于问题2,是的,您的理解是正确的,VOUT从低转换为高时的PG阈值是VOUT的89.8 % (通常)。

                   关于问题3,是的,两个方程都正确, 当设备处于调节状态时,VREF = VFBX = 0.8V。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth San,

    非常感谢您的回复! 已理解。

    此致,

    库鲁米