This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1042万:使用PWM信号的备选可调节亮度控制

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090373/tps61042-alternative-adjustable-brightness-control-using-pwm-signal

部件号:TPS6.1042万

大家好,

我的客户在其项目中使用TPS6.1042万。 以下是示意图。

问题是当CTRL打开时,LED的亮度不会随ADJ而变化,并且Rs的电压没有显著变化。

您能否帮助您复习该原理图并提出一些建议?

谢谢!

此致,

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivy

      感谢您与我们联系。 我会在取得一些结果后再回复您。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivy

      1. PWM_LED3的频率是多少?

      2.此问题是否有任何波形?

      3.根据计算结果vs=(Vref*(R1+R2)-Vadj*R1)/R2,您是否尝试增加R1,即图中的R29。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,

    感谢您的回复。

    1.频率为200kHz

    2.请参见下面的波形。 从波形中可以看出,VRS与D不会发生变化

    3.我会让客户检查。

    case1:D= 100 %

    RC滤波器前后的波形
    VRS

    CASE2:D= 50 %

    RC滤波器前后的波形

    VRS

    案例3:D= 10 %

    RC滤波器前后的波形
    VRS
    此致,
    常春藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,

    添加一个关于问题3的问题。

    目前,Vs范围为- 0.02~0.273。 请问R29需要调整多少?

    如果客户将R29更换为40K,则Vs范围为- 0.763~0.336。 您建议vs需要调整的范围是什么?

    谢谢!

    此致,

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,

    客户将R29从10K更改为40K,但Rs电压没有显著变化。

    请您提供一些建议吗?

    谢谢!

    此致,

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivy

      LED串电压是多少?

      您能否让客户分享FB电压,LED电压和LED电流的波形?

      因此,RS电压似乎始终保持在~0.78V,这意味着电流为0.78 / 10//13=138mA。 设备可支持的最大电流为50mA。 因此我认为设备在正常条件下无法正常工作。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivy

      此线程是否有任何更新? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,

    我已与客户核实,问题已按照您的建议解决。 原因是电流超过50mA。

    感谢您的意见和帮助,我将关闭该主题。

    此致,

    常春藤