This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9581万:我可以更改颜色组吗?

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094321/tlc59581-can-i-have-change-color-group

部件号:TLC5.9581万

您好,

我有一个问题。 在TLC5.9581万下面有引脚组名称OUTRx,OUTGx,OUTBx。

这只是用于匹配寄存器的命名,还是 必须将LED的颜色与正确的针脚匹配?   

我认为不管输出组针脚的颜色是什么。 我对吗?

例如

LED的R颜色:OUTGx

LED 的G颜色 : OUTBx

LED 的B 颜色: OUTRx

我现在遇到了一些PCB布线问题,因此我需要对引脚排列进行一些更改。

我是否可以将颜色组更改为不同的图钉组?  当然,我会正确地更改寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    如果您 将颜色组更改为其他PIN组 并正确更改寄存器设置,则可以。

    巴西

    徐先生