This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556SQ-EVM:LP8556SQ-EVM的一些解决问题

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091144/lp8556sq-evm-some-address-questions-of-lp8556sq-evm

部件号:LP8556SQ-EVM

尊敬的团队:

我有 一些如下的地址问题,

1.我将命令0xc4放置在 0x71的地址,面板的亮度仅为60 % ,但我在规格上没有看到此位置。

2.I2C_Ctrl 0 0x2C0 0x71 0xC4-> 此控件的用途是什么?

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

      我们有一个额外的寄存器,通常用于内部测试,

      0x71 TRIM EPROM的读/写

      但我看不到地址为0x2C或0xC4的任何寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manson:

    我们感谢您的大力支持!

    但我看不到地址为0x2C或0xC4的任何寄存器。

     

    ==>0x2C:芯片 LP8556SQ的I2C地址

    ==>0xC4(110.01万):将此值写入0x71寄存器地址。

    在我的设计中,

    我没有上面设计的EEPROM芯片。

    我想知道为什么在将0xC4输入到71h时可以调低亮度。

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

      根据我的理解,此寄存器具有以下功能:

    1.使用来自EPROM的值更新寄存器90h-9Fh

    2.或者客户也可以将90h-9Fh中的值更新到EPROM。

    3.最后四个位作为32位EPROM的指示器只读

    因此,基于这一点,我想知道

    1.什么是设备E0X的版本?

    2.当您将0xC4写入0x71时,您提到亮度已从100 % 更改为60 % ? 是否有任何其他更改?

    3.根据您的操作, 0xC4 (1100 0100)意味着您同时读取操作和写入操作,您是否可以 尝试设置1000 0100或0100 0100并查看结果?

    实际上,此寄存器的配置通常不会使用,我可能需要您提供更多信息进行分析。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

     此线程是否有任何更新? 谢谢