尊敬的团队:
我有 一些如下的地址问题,
1.我将命令0xc4放置在 0x71的地址,面板的亮度仅为60 % ,但我在规格上没有看到此位置。
2.I2C_Ctrl 0 0x2C0 0x71 0xC4-> 此控件的用途是什么?
非常感谢,
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我有 一些如下的地址问题,
1.我将命令0xc4放置在 0x71的地址,面板的亮度仅为60 % ,但我在规格上没有看到此位置。
2.I2C_Ctrl 0 0x2C0 0x71 0xC4-> 此控件的用途是什么?
非常感谢,
Jimmy
你好,Jimmy
根据我的理解,此寄存器具有以下功能:
1.使用来自EPROM的值更新寄存器90h-9Fh
2.或者客户也可以将90h-9Fh中的值更新到EPROM。
3.最后四个位作为32位EPROM的指示器只读
因此,基于这一点,我想知道
1.什么是设备E0X的版本?
2.当您将0xC4写入0x71时,您提到亮度已从100 % 更改为60 % ? 是否有任何其他更改?
3.根据您的操作, 0xC4 (1100 0100)意味着您同时读取操作和写入操作,您是否可以 尝试设置1000 0100或0100 0100并查看结果?
实际上,此寄存器的配置通常不会使用,我可能需要您提供更多信息进行分析。谢谢