This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1199万:电流接收器输入

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091425/tps61199-current-sink-inputs

部件号:TPS6.1199万

您好,

你好。 在数据表(TPS6.1199万)的第16页上,客户可以看到示意图 ,该示意图显示 两个调节电流接收器输入 可以相互连接,以便使LED流中的电流增加一倍。 在他的应用中,他需要一个等于0.5A的LED电流 和一个Vled=53V的一个流。 是否可以将8个调节电流接收器输入相互连接,以便只有一个电流= 0.5A。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ray

      是的,客户可以将所有8个通道连接在一起,以获得总计8*70mA=560mA。 我可以在这里询问终端设备吗? 为什么需要大LED电流? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ray

      如果您没有其他问题,我将关闭此线程。谢谢