This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8550:背光WLED驱动器推荐

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090785/lp8550-backlight-wled-driver-recommendation

部件号:LP8550
主题中讨论的其他部件:TPS6.5132万

您好,

我们对LCD背光WLED驱动器有以下要求:

* 3s4p配置(3s2p顶部,3s2p底部),每侧每个线都有共享阳极和单独的阴极

每个 LED的32mA@5.85Vf,建议的10 % 占空比。 允许的LED电流从100mA @ 10 % 占空比到30mA @ 100 % 占空比

*与 VSYNC (90-120Hz)或HSYNC (2448 * VSYNC)同步。 DDIC提供以下输出:
1."LEDPWM"输出,它是VSYNC同步脉冲(由n HSYNC时钟和m HSYNC时钟宽延迟,用户可配置n,m)
2."Te"输出在垂直消隐时为高,在垂直消隐时为高,时间较长,水平消隐时为短

*首选小型(BGA)

这可以与LCD偏置集成,但不需要(+-32mA时为5.8V,TPS6.5132万似乎适用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的帖子,我将把它发送给TI的背光LED产品组。 他们应在第二天或第二天就此向您提供反馈。

    我支持TPS6.5132万,如果对此器件有任何疑问,请为其创建单独的线程,它将自动路由给我以获得支持。

    此致,

    辽卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

      我支持背光设备LP8550。 请参阅以下我的评论:

    1.根据您的描述,总共需要4个CHS,LED输出电压应为~5.85V*3s=17.55V

    2.一个LED为32mA,所需的LED总电流为32mA *4=128mA。 基本上,我认为LP8550可以满足额定电压,额定电流和信道要求

    3.与 VSYNC (90-120Hz)或HSYNC (2448 * VSYNC)同步

       不太确定此项目的要求。 但是LP8550的PWM输出可以跟随 VSYNC信号,LED电流将在与 VSYNC相同的频率和占空比下打开/关闭。 如果你能再澄清一点就更好了。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 关于3:

    基本上,我想防止在垂直消隐(或在较小程度上,水平消隐)期间出现LED脉冲时出现的视觉伪影。 LP8550上的VSYNC输入应该足够,但我认为如果它支持HSYNC,会更好。 在这一频率下是否可能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

      我对3要求的理解是,LED电流开/关随TE输出的定时而变。

     这样,我怀疑在 VSYNC引脚上直接应用TE输出将获得我们想要的结果,因为PWM输出仅 复制VSYNC信号的频率信息,而时间 tvdl,tvdh将不会显示在PWM输出上。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

      如果没有进一步的问题。 我想结束这个话题。谢谢