This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.0057万:TPS4.0053万-Q1或TPS4.0061万可用于TPS5.0047万替换?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093858/tps40057-tps40053-q1-or-tps40061-can-be-used-for-tps50047-replacing

部件号:TPS4.0057万
主题中讨论的其他部件: TPS4.0061万LM2.5145万LM5145

大家好,

我的一个客户使用TPS4.0057万制造多种产品。
但是,他们预测,由于器件的交货时间较长,TPS4.0057万将在几周内用完。
因此,他们正在考虑将TPS5.0047万替换为TPS4.0053万-Q1或TPS4.0061万。

请告诉我TPS4.0053万-Q1或TPS4.0061万是否可用于TPS5.0047万更换?

请回复。

非常感谢您的回复。

此致,

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    美国国家队今天正在度假。 预计将于2018年4月18日(星期一)收到回复。

    此致,  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya-san

    我的建议是使用LM2.5145万 (42V)或LM5145 (75V)同步降压控制器。 与TPS4.0057万类似,这些是电压模式控制器,但可提供更低的成本和更好的性能。

    如果您需要更多帮助,请发送应用程序参数- Vin范围,Vout,Iout,FSW。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    非常感谢您的回复。

    客户需要与TPS4.0057万相同的封装和引脚分配器件。
    您是否有推荐的设备?
    是否也 不建议使用TPS4.0053万-Q1或TPS4.0061万来替换TPS4.0057万?

    再次感谢,此致,

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya-san

    TPS4.0061万可以作为替代产品。 我没有在线看到TPS4.0053万-Q1。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    非常感谢您的回复。

    这对客户和我都很有帮助。

    再次感谢,此致,

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。