This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79:峰值电流输出

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094486/lm79-peak-current-output

部件号:LM79

您好,

你好。

我们的客户希望澄清LM7912的输出电流。

我正在查看7912CT/NOPB数据表。 在功能和说明的第一页上,注释为1.5A输出电流,

在电气规格中,它显示的最大电流为2.2A
持续电流1.5A也是如此,如果我使用的是放大器功率,它可以达到2.2A
我需要驱动一个80 Hz的波形,并且需要2A的峰值电流消耗
我可以安全地推一下部件,说2A吗?


谢谢你。


此致,

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick:

    设备的指定输出电流仅为1.5A。 可以在2A持续运行设备(假定部件的余量很小且没有进入热关机状态),但EC规格不再有效,因为操作点超出指定范围。 在2A和1.5A下运行时,规格可能不会有很大差异,但通常不建议在数据表规格之外运行,因为正如我所提到的,性能不能保证。

    此致,

    尼克