This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.402万:TTE连接至GND

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093863/bq24020-tte-connect-to-gnd

部件号:BQ2.402万

您好,

我们将引脚TTE持续连接到接地。

我在数据表中发现,当进入计时器出现故障时,需要切换TTE以清除故障,如果始终连接到GND,可能很难恢复。  

除此之外 ,是否有任何风险?

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    周五放假。 我们预计在下周二回复您。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    BQ2.402万没有TTE,您能否确认您使用的是哪个部件?   切换POR ( Vac和Vusb都必须低于UVLO阈值 - 2.5V),CE或TTE引脚 将清除计时器故障。

    此致,
    尼克