This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:修改参考设计PMP7451,用于输入36-95V DC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093483/ucc2897a-modification-reference-design-pmp7451-to-work-with-input-36-95v-dc

部件号:UCC2897A
主题中讨论的其他部件:PMP7451

尊敬的E2E:

 我当时正在浏览 参考设计 PMP7451。 我有类似的要求,但唯一的区别是我需要将I/P范围从36-75更改为36-95V DC。 您能否告诉我我需要更改哪些组件?您能否列出新组件? 正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输出电压是多少? 您可能需要更改变压器转速比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我有两个变化,一个是输入电压范围从36-75到36-95,我还需要两倍的功率,所以我需要输出电压是24V/10A! 我是否可以 更换变压器 PA0901NL 来替换 PA0810NL? 提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它是可行的。