This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4088万:强制禁用充电以检查蓄电池电压

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091118/bq24088-force-charge-disable-to-check-battery-voltage

部件号:BQ2.4088万
主题中讨论的其他部件: BQ2.51万

大家好!

我正在设计一款使用BQ2.4088万为内置LiPO电池充电的产品。 我们希望根据蓄电池电压实施简单的蓄电池充电百分比跟踪算法。 要执行此操作,我们需要能够手动禁用充电器,检查"静止"时的蓄电池电压,然后重新启用充电器。

我们还希望有一个能够监控电池组温度以提高安全性的PMIC,因此我们选择了BQ2.4088万 (当时我们可以购买)。

我的计划是将BQ2.4088万的TS (温度感应/NTC热敏电阻输入)引脚连接到微控制器(STM32)上的5V容限GPIO。 然后,当我们想要检查"静止"蓄电池电压时,我们可以将TS引脚拉低,将BQ2.4088万置于临时的假"热故障"中,从而禁用充电器输出。

我们在另一种设计中使用BQ2.51万,该零件的数据表提到以这种方式使用TS引脚。 我在BQ2.4088万数据表中找不到类似的建议。

我想与TI确认,以这种方式在BQ2.4088万上使用TS引脚不会导致任何不理想/不可预测的行为。 它似乎在试验电路板上工作正常--将TS短路到GND会禁用充电器输出,并且移除短路会使充电器返回到“快速充电”模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    唯一要记住的是,BQ2.51万已将阈值设置为0C,10C,45C和60C,而BQ2.4088万具有由电阻器RT1和RT2确定的用户定义的温度阈值。 这使您的预期应用程序不那么简单。 由于您实际上在这里不使用热敏电阻,而是强制设备进入和退出冷阈值,我不确定阈值的位置以及您将观察到的行为。 RT1和RT2值通常是在知道您打算使用的热敏电阻的规格的情况下计算的,但我怀疑,如果您按照您在POST中所说的那样将TS短接至GND,则它应降至冷阈值以下并暂停充电。 我只想确保当您移除短线时,您将以合理的幅度超过冷故障阈值。

    有关RT1和RT2的更多信息,请查看数据表中随附的图像。

    谢谢!

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jackson:

    感谢您的回复。 我们实际上是在使用NTC热敏电阻。 我们只需在正常操作期间将GPIO保持在高阻抗模式,然后在读取蓄电池电压时,通过将NTC网络(TS针脚)拉低一段时间来手动暂停充电。

    因此,在正常操作期间,BQ2.4088万实际上会看到一个有效的NTC热敏电阻读数。

    我还计划监控ISET引脚上的电压,这应该能让我们了解蓄电池充电所处的阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George,

    感谢您的澄清。 在这种情况下,唯一要确保的是电池的供电时间要足够长,以便在充电暂停后电压稳定下来。 如果您将TS拉低,然后立即读取电压,则用于估计SOC的电压测量值可能不完全准确。

    此致,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jackson:

    还有一个问题:

    正常操作期间,ISET引脚的最大电压是多少? 从数据表看,此引脚通常调节为2.5V。

    我的MCU在2.8V的电压下运行,我不想对ADC施加高于此的电压。 如果ISET引脚电压升高,我将不会监控输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    根据数据表中的EC表,您应在此引脚上观察到的最大值为2.55V

    此致,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!