This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万:功率MOSFET计算

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093620/bq76940-power-mosfet-calculation

部件号:BQ7.694万
主题中讨论的其它部件:Tida-1.003万

大家好,

我有一个关于BMS应用中使用的功率MOSFET数量的疑问。

我已经浏览了TIDA-1.003万主原理图的设计文件,根据TIDA-1.003万设计指南(TIDUEG7B),它的最大放电流为30 A。 但当我通过单个MOSFET计算电流时,电流约为20 A。那么,2个并联MOSFET就足够了,为什么使用3个并联MOSFET?

PD=Tj-Ta/Rthja =150-50/62= 1.613 W

PD= I*I*RDSON @50摄氏度

I=20A在50摄氏度时采用标准化RDSON

我是否错过了一些东西,请帮助我理解设计的推理。

谢谢!