This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:旁路电流补偿- LM5170EVM

Guru**** 2562630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086785/lm5170evm-bidir-bypass-current-compensation---lm5170evm

部件号:LM5170EVM-BIDIR
在“线程:LM5170”中讨论的其它部件

您好,

下午好

希望您做得好。

我想问一下,我们是否可以绕过EVM中LM5170的电流环路补偿。 我只想使用EVM的功率级。

此外,如果可以绕过,则可以按照逐步说明进行操作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeet:

    感谢您发布信息,但我对您的问题感到困惑。    您使用EVM的功率级的真正含义是什么?  

    另请注意,LM5170是一种平均电流模式控制设备。 如果不使用当前环路补偿,您将失去数据表和用户指南中提供的优点和性能。 例如,您可能无法在两个信道之间实现平衡的功率共享。  

    请分享有关您的特定应用程序的更多详细信息,以便我们能够理解并相应地提供支持。

    谢谢!

    有浩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Youhao,

    感谢您的回复。

    我将使用LM5170EVM作为电源优化器,将电源从PV面板传输到电阻负载。 我的最终应用是将LM5170EVM用作PV面板中具有20 W输出功率的轻负载条件的升压转换器。

    根据设计,我必须将电感更改为10 uh,并将切换频率提高到250 kHz。 这样做是否可取?

    此外,从上面的讨论来看,我们似乎无法绕过系统的内部电流回路补偿。 所以,我将利用内部电流回路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeet:

    是的,您可以增加电感器和频率。   

    谢谢!

    有浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的即时响应。

    电感和频率的变化值是否有任何限制?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeet:

    只要这些参数在数据表建议的范围内,就不存在特殊限制。  例如:频率应介于50至500kHz之间。  电感器在满负荷时应具有不大于80 % 的波纹电流。  更改EVM部件后,请重新运行设计计算器以根据调整环路补偿。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc205

    谢谢!

    有浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我厌倦了将R1和R5电阻器从95.3 千欧更改为61.9 千欧,从而将栅极信号的切换频率从100千赫更改为155千赫。 但当我测试EVM上的切换频率时,我仍然能够在栅极信号处看到100 kHz的切换频率。

    是否需要进一步更改以提高切换频率?

    测试工作条件:

    输入电压:15 V

    输出电压:50.5 V

    增压操作

    负载电阻器:2000欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeet:  

    请注意,EVM上的振荡器编程电阻器为R13。  是的,您还应根据调整R1和R5。