请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2.267万 大家好,
LM2.267万TJE-ADJ的热量信息在另一个螺纹中说明。 我们的客户正在寻找5.0 的ThetaJC (顶部或底部)和ThetaJB 。 他们是否有相同的详细信息? 如果没有, 请您分享这些信息吗?
此致,
达尼洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
LM2.267万TJE-ADJ的热量信息在另一个螺纹中说明。 我们的客户正在寻找5.0 的ThetaJC (顶部或底部)和ThetaJB 。 他们是否有相同的详细信息? 如果没有, 请您分享这些信息吗?
此致,
达尼洛
你好
请参阅以下信息:

请记住,任何调节器的热性能都是非常重要的
在PCB布局上。
我已附上一些可能对您有帮助的信息。
谢谢