This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万EVM:BQ2.7742万-G1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094351/bq27742evm-bq27742-g1

部件号:BQ2.7742万EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好,

我目前正在使用具有MSP430的BQ2.7742万,但没有BQ Studio软件。 我能够读取电压,温度等参数。 我现在想禁用默认睡眠模式状态。 我正在尝试将控制状态[SS]设置为'0',并读取位的状态。 但允许这样做。 如何读取和更改数据闪存中的参数。

我写了一些代码,但它不是读或写的。 我不认为已经解开了封条。 你能帮我解决这个问题吗。 我要附加一些代码。  

提前感谢!

Kavya。

e2e.ti.com/.../bq2.7742万_5F00_file.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    我们无法调试您的代码。 我建议查看有关打开文件的TRM:5.1 4密封或打开数据闪存

    打开密封的流程使用2个单词,需要在4S内书写,在尝试之前没有其他的沟通。 确保按正确的顺序发送。

    您可以使用EV2400和逻辑分析器来确认您的代码是否与bqStudio执行相同的序列。 EV2400是一款功能强大的调试工具。

    此致,

    Wyatt Keller