This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5084万:I2C问题

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093887/tps65084-i2c-issue

部件号:TPS6.5084万

您好,

我们将 TPS65.0842万用于Braswell CPU,现在I2C总线电压在通电时始终很高,没有来自PMIC的I2C总线信号;

我们担心PMIC有任何配置可以 与CPU握手,我们几乎没有来自TI的参考文件,只有数据表;

请您提供您的意见,谢谢。

e2e.ti.com/.../N32-_5F00_-17-CPU-POWER-TPS65.0842万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    我们已将此线程分配给合适的工程师,他们将在明天的某个时间与您联系。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhang,

    只是为了说明一下,您 看到PMIC的CLK和数据线在通电循环期间会上升吗? 如果是,则这是PMIC的预期行为。 当I2C总线空闲时, 数据 和CLK线都会被拉高。 主设备(本例中为Braswell CPU)应负责通过  拉低数据引脚来启动数据传输序列。 当您尝试读取或写入时,您能否检查CPU在数据行上传输的启动条件是否正确? 如果CPU未正确启动I2C通信,PMIC将不会显示I2C线路电压的变化。 如果CPU传输不正确,我会检查输入电源vsys和降压调节器输出预期的稳定电压。

    I2C通信中不应涉及任何握手类型的过程。 PMIC仅需要数据线从High (高)-> Low (低)开始传输,而CLK引脚为High (高)开始数据传输。

    此致,

    詹姆斯