This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.515万:TPS6.515万负极充电泵输出CAN'无法达到-11V

Guru**** 2766805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094133/tps65150-tps65150-negative-charge-pump-output-can-t-reach-to--11v

部件号:TPS6.515万

您好,,ö m团队

客户使用负极充电泵输出-11V/20mA,但失败(-9V输出设置将正常)。  Vout = 10.98V,因此Vsup是10.98。 我不确定这是否是原因。 分压器电阻和飞流电容符合数据表中的要求。 所附的Sch供您参考。

我想知道负电荷泵能够输出的最小电压是多少。  如果充油泵负极可以输出-11V,为什么会发生此故障?  如果不能,请提供一些如何实现-11V输出的指南吗?  

非常感谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rayna,

    负极充电泵由AVDD (VOUT)供电,并且存在内部电流源和二极管下降,因此它能输出的最负极通常为AVDD输出-1.8V反转。 所以-9V是正确的。 客户需要将AVDD (VOUT)增加或将负极充电泵电阻分压器设置为-9V左右。 我看不出有任何其他办法可以解决这个问题。

    此致,

    辽卡