This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:在Pack+上插入无信号的电池后将其唤醒

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094414/bq2980-wake-it-up-after-inserting-battery-without-signal-on-pack

部件号:BQ2980

您好,

我没有从之前的同事问题中弄清楚。

我想清楚明白:  

1.  BQ298xyz是否只能通过充电器的Pack+唤醒? 如果是为什么? 我不明白这背后的逻辑,比如智能手机在插入充电器之前就已经打开了。

2.在Pack+上插入没有信号的电池后,有没有办法将其唤醒? 请建议如何操作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eyall:

    唤醒设备的唯一方法是在Pack+针脚上有高电压。 Pack+上必须有信号。

    如果负载较轻,FET可能能够拉起Pack+以唤醒电池连接上的部件。 较大的负载需要插入充电器。

    谢谢!
    Caleb