This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1.663万PWPT

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093408/tps1663-tps16630pwpt

部件号:TPS1663
主题中讨论的其他部件:TPS27S100TPS1H100-Q1

图1  
我在新项目中使用E-Fuse (TPS1.663万PWPT),遇到一些意外的行为。
我使用由两个FET组成的隔离固态开关来打开和关闭外部电阻负载。

图2和图3
接通正常,但当电流关闭时,E-Fuse未按预期保持打开。
相反,E-Fuse故障线将激活约2us。 然后,E-Fuse关闭,输出降至0V约200ns。
之后,E-Fuse恢复并保持打开约3 us,然后输出开始响铃,最终降至0V并开始新的dv/dt启动循环。


看起来,测试设置中的接线电感正在以负极方式影响E-Fuse。 E-Fuse是否仅用于为印刷电路板上的电路供电?


图1是示意图的一部分,显示了E-Fuse的配置方式。

还有一个示意图显示连接到E-Fuse和FET开关输出的电阻负载。

连接整个电路环路的导线约为8-10英尺。

答 输入电压范围为20V–40V。 额定电压为28V。
B. 电流限制设置为3.6A
C. 启动dv/dt为41.6毫秒- 83.2毫秒。  标称值为58.2ms。
D. 无自动重试

e. 负载电阻为11欧姆
F. 0.022uf负载电容

图2显示了四个示波器轨迹
答 黄色为E-Fuse故障线
B. 蓝色为E-Fuse输出电压
C. 绿色表示负载电流2A
D. 红色为E-Fuse输入电压

图3显示了在电流中断和关闭时展开的相同示波器轨迹
答 黄色为E-Fuse故障线
B. 蓝色为E-Fuse输出电压
C. 绿色表示负载电流2A
D. 红色为E-Fuse输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walter,

    感谢您与我们联系。

    线束导致的输出电感在eFuse的输出处产生负摆动并重置它。 理想情况下,智能高侧开关适用于此处。

    在纯电阻负载下,行为是否正常?

    低VF肖特基二极管和陶瓷电容器就在eFuse的输出端,将在一定程度上有所帮助。

    此致  

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

     我发送的示波器图可能有点误导,因为E-Fuse输出不是负的。  

     已执行几次测试以降低感应效应。

    1. 简化了测试设置并显著缩短了布线长度。 这会清除信号,但E-Fuse继续重新启动。
    2. 已将11欧姆负载更改为150欧姆。 电子保险丝不再重新启动。
    3. 将11欧姆负载放回并将100uf置于输出位置。 电子保险丝不再重新启动。
    4. 已将100uf更改为10uf。 在100毫秒内,E-Fuse输出电压线性下降几伏,但E-Fuse不再重新启动。

     在E-Fuse输出处增加更多电容可能是一个解决方案,但请告诉我有关您提到的高侧开关的更多信息。

     谢谢!

     沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walter,

    很开心知道这对我们很有帮助。 请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvae30e/slvae30e.pdf ,了解智能 高侧开关如何驱动非板载负载或引入路径电感的负载。

    请告知我们最大电压和最大负载电流,以建议设备。

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

    如有任何建议,我将不胜感激。

    最大电压为40V,最大电流为3A。

    谢谢!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walter,

    我已将此线程分配给合适的工程师,以建议合适 的智能 高侧开关设备。 他很快就会回来找你。

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walter,

    对于工业领域中的40V应用,我建议查看TPS27S100: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps27s100.pdf 

    这是TPS1H100-Q1的工业变体。 请注意,两者之间的输出电感能力非常相似:

    谢谢!

    Shreyas