This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:12V输出的任何建议零件?

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094014/lm5060-any-suggested-part-for-12v-output

部件号:LM5060

客户想要检查与LM5060类似的部件,以获得12伏输出。 关键要求:

1) 可配置的输出上升时间

2)短路保护

3)启用功能

请您帮忙检查一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aki Li,

    LM5060的输入电压低至5.5V。 因此,您也可以将此设备用于12V输入电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    感谢您的反馈。 客户希望了解是否有其他合适的选择,这可能更经济实惠。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。 请问最大负载电流是多少? 根据负载电流,我将建议使用eFuse (集成控制器+ FET)或热插拔控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率级别最高可达1000W。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aki Li,

    LM5060是最便宜的产品,可提供以下功能,  

    • 可配置的输出上升时间
    • 短路保护
    • 启用功能

    您可以查看的其他选项是TPS249x和TPS2470x热插拔控制器。 这些器件的成本比LM5060高,但除了提供短路保护外,还提供过电流限制。