This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-12EVAL:LM5116-12EVAL上的R15的用途是什么?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116-12EVAL, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094129/lm5116-12eval-what-is-r15-on-lm5116-12eval-for

部件号:LM5116-12EVAL
在“线程: LM5116”中讨论的其他部件

我注意到LM5116的12伏版本上有一个电阻器,但没有描述它的用途。 IC数据表和LM5116-12EVAL手册中均未提及。

有人知道R15的用途吗?

以下是LM5116-12EVAL 主板的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/snva285

LM5116评估板的5V版本上没有此电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hubb  

    R15是RRAMP电阻器,在 LM5116数据表的综合方程式部分中进行了介绍。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。完全错过了那个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择TI。 如果您有任何疑问,请随时联系我们。
    -Eric Lee (应用工程)